This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:方向错误

Guru**** 2961550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862527/sn74avc4t245-direction-error

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

请找到下图。 我有我的原理图以及模块方向。 我认为电平转换器方向配置有误。 请帮助我进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1DIR 为高电平、因此方向为1A1→1B1和1A2→1B2。
    2DIR 为低电平、因此方向为2B1→2A1和2B2→2A2。

    因此、RX 和 CTS 信号从1.8V 变为3.3V、TX 和 RTS 信号从3.3V 变为1.8V。这似乎是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    您还可以考虑使用 SN74AXC4T245 、该器件更可靠且与 AVC4T245引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络名称 GSM_RX 和 GSM_CTS 应输入到1.8V。 请参阅第2张图片。 我需要改变方向。

    1B1-->1A1 & 1B2->1A2

    2A1->2B1和2A2->2B2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GSM_xxx 和 MCU_xxx 的电压是多少? 哪一个是 DCE 或 DTE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GSM_xxx 为1.8V、MCU_xxx 为3.3V。

    GSM 是 DCE、MCU 是 DTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都正确。

    为什么您认为方向错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二张图片正确。 但请查看我使用的原理图。 没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 端口为1.8V GSM 侧。 B 端口是3.3V MCU 侧。

    RXD 和 CTS 从1.8V 变为3.3V、即从 A 变为 B

    1DIR 引脚被拉高、这意味着 A→B、这是正确的。

    您认为错误到底是什么?