This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个新的逻辑元素、让您的未来发展!#39?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC1G79, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863631/me-need-a-new-logic-elements-make-your-develop-it-s-in-future

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G74、 SN74LVC1G79、 SN74LVC1T45

好极了! 我需要一些采用小型低引脚封装的简单逻辑元件、例如 SOT23-6、SC70-6、XSON6。 我以3种类型展示了它的组件:

1 -类似于1G79的 D 触发器、但两个输出-直接和反向或没有 D 输入、但具有具有存储状态的通用复位引脚(零输出)-在 SOT23-6中具有电池电源的2个电源的断电模式

2 -在 SOT23-6中将两种情况合并在一起-逻辑2输入+ D 触发器与 D 输入和输出(2个版本-正负输入逻辑信号的 Y 和 noty 输出)

3 -采用 SOT23-6封装的单通道收发器

请查看以下图片:

1  

2.  

3.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NL17SZ74 = SN74LVC1G74

    2.您的描述不清楚。 74LVC1G79 = SN74LVC1G79

    没有单通道收发器、但您可以使用 VCCA   = VCCB 的方向控制电平转换器、例如 SN74LVC1T45。