This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何终止单稳多谐振荡器(单稳态)的未使用通道?

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863530/faq-how-do-i-terminate-an-unused-channel-of-a-monostable-multivibrator-one-shot

主题中讨论的其他器件:SN74LV221A

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

SN74LV221A 等逻辑单稳多谐振荡器(MMV)未使用的通道应终止、以便:

(1)所有输入均处于有效逻辑电平(Vcc 或 GND)

(2) CLR 为 GND

(3) Rext/Cext 为 Vcc (这可以是一个到 Vcc 的上拉电阻器)

(4) Cext 是 GND (可选、这可以保持悬空、但我们建议连接到接地)

您可能还想阅读有关 MMV 工作原理的常见问题解答、网址为 :https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/863529