This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]单稳多谐振荡器(单稳态)如何工作?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863529/faq-how-does-a-monostable-multivibrator-one-shot-work

常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答

上述功能方框图通常显示了单稳多谐振荡器(MMV 或单次触发)的工作原理。  并非所有这些器件都具有所示的每个器件、但这是最常见的内部方框图。

基本上、外部电阻器(R)和电容器(C)决定器件的输出脉冲长度(tw)。 该值可直接通过以下公式计算:

TW = k*R*C

K 是一个由数据表确定的常数、此常数与所用电容器的尺寸和器件的运行电源电压直接相关。

触发输出脉冲的方法有三种:

(1) A\输入端的下降沿、而 CLR\和 B 均保持高电平

(2) A 保持低电平、CLR\保持高电平时 B 输入端的上升沿

(3)当 A\保持低电平且 B 保持高电平时、CLR\输入端的上升沿

当这3个事件中的任何一个发生时、从 Rext/Cext 连接到 Cext 的 nFET 被激活并且电容器放电非常快。 同时、输出(Q)切换为高电平(Q\=低电平)。 比较器监测电容器的放电、 当它达到适当的电平时、nFET 被关闭并且电容器被允许从 Vcc 和 R 自然充电。当电容器达到 Vcc 的63.2%时(这需要一个时间常数~R*C)、比较器监视电容器上的电压、 然后输出关闭。 在某些器件中、还将一个 PFET 连接到 Rext/Cext (如上面的功能方框图中所示)、以强制电容器电压快速返回 Vcc、以便在下一个周期复位。

MMV 有两种类型

(1)可重触发-这些可在输出处于活动状态时触发、并且将延长脉冲长度。 输出将从上次触发开始关闭一个脉冲宽度时间。

(2)不可再触发-当输出处于活动状态时、不能再次触发这些触发。 无论是否有任何额外的触发、脉冲都将从初始触发终止一个脉宽时间