This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:请为 CD4541BPWR 和 TL032CDR 提供 ESD (HBM 和 CDM)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863287/cd4541b-please-provide-the-esd-hbm-and-cdm-for-cd4541bpwr-and-tl032cdr

器件型号:CD4541B

请为 CD4541BPWR 和 TL032CDR 提供 ESD (HBM 和 CDM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenqian、

    CD4541B 的额定电压为2.5kV HBM 和1.5kV CDM。 我们不支持 TL032CDR、因此您必须在放大器论坛中请求此信息。