This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:需要电气特性的典型数据

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862985/sn74lvc1g17-need-typical-data-for-electrical-characteristics

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

数据表中没有任何有关电气特性的典型数据,包括 VT+、VT- 。 我的客户需要这些典型数据。 我们可以提供这些信息吗?

谢谢、

Garrick Dia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    不保证典型字符数、具体取决于器件 PVT 规格(对于典型值、温度通常为25C)。 数据表保证的仅是最小/最大规格。

    客户为什么需要典型字符?测试条件是什么? 我可以尝试查看我们是否有数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在室温下检查这些典型数据。 客户需要他们进行电路设计计算、而不是使用最大值或最小值 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、 

    我在下面找到了2.3V 和4.5V Vcc 的典型数据:


    1.38. 五 VTP 2p3V 780.000mV VTN_2p3V
    2.47 V vtp_4p5V
    1.67V VTN_4p5V 


    重申一下、并不能保证 TI 所有出厂器件都是如此、在设计时应考虑数据表中的最小值/最大值。