This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:当 ref 为0v 时、B 侧为0v。 VDD 为3.3V、A 侧有一些振荡。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863290/sn74gtl2014-when-ref-is-0v-b-side-is-0v-vdd-is-3-3v-a-side-has-some-oscillations

器件型号:SN74GTL2014

大家好 、

我的客户现在正在使用 NXP GTL2014 、遇到   下面的奇怪现象。  当 ref 为0v 时、B 侧为0v。 VDD 为3.3V、A 侧 有一些振荡。 ( 它们给出的原因是根本问题是、如果输入比较器由 VDD 供电、但 VREF 和 BN 都为零、并且方向为零、则 B 到 A 的路径启用、 但输入是相等的、没有噪声裕量、因此 A 输出可能是高电平、低电平或振荡的。 解决方法是向 VREF 添加比较器并阻止 A 输出、直到 VREF 高于某个非零电平)

我们需要检查我们的器件是否相同。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74GTL2014功能方框图是相同的。 (甚至具有相同的"002aab139"标识符、这是巧合!)

    因此、比较器将具有相同的问题。

    0V 超出 VREF 的建议工作条件、因此在任何情况下都应避免这种情况。