This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:关于 SN74LVC1G123YZPR 的引脚分配

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862814/sn74lvc1g123-about-pin-assignment-of-sn74lvc1g123yzpr

器件型号:SN74LVC1G123

你好


数据表中的"5引脚配置和功能"中有一个 YZP 封装图、并分配了引脚编号1至8。
另一方面、数据表第23页上有 YZP0008封装轮廓、引脚编号从 A 到 D 行和1到2列分配。


"引脚配置和功能"的引脚1是否与封装轮廓的引脚 A1相同?

最好的雷古亚德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、引脚 A1是器件的引脚1。