This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595 2线连接?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862758/sn74hc595-sn74hc595-2-wire-connection

器件型号:SN74HC595

是否可以仅使用2个 GPIO 连接来控制 SN74HC595的输出? 我在学校中忘记了这一点、将 RCLK 和 SRCLK 绑定到 GPIO 引脚上、* SRCLR 绑定到高电平、* OE 低电平。 串行器串行器串行器串行器串行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsjellum、

    是的、您建议的实施是可行的。 必须知道移位寄存器和存储寄存器的默认输出未知、因此您需要通过移动数据来初始化器件。