This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:SN74LVC1G175功能表

Guru**** 2617685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862450/sn74lvc1g175-sn74lvc1g175-function-table

器件型号:SN74LVC1G175

您好、E2E、

Q0是什么意思? 这是否意味着初始状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示状态、即输出之前的状态。 此表条目表示输出不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    克莱明是对的。

    这表明器件是边沿触发器、并且只有在 CLK 上有低到高(正)边沿时输出才会改变。

    当 CLK 为高电平或低电平时、D 信号上的任何变化都不会影响输出状态。