This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G386:关于输出类型(推挽或开漏?)

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862402/sn74lvc1g386-about-output-type-push-pull-or-open-drain

器件型号:SN74LVC1G386

您好!

关于 SN74LVC1G386上的输出类型、我的客户提出了一个问题。

(问题)

・根据网页、输出类型为推挽、

但根据数据表第6页(注 E)、该器件具有开漏输出。

 

哪一项是正确的? (推挽还是开漏?)

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有推挽输出。

    第6页的图1显示了测量 tPZL/tPLZ/tPHZ/tPZH 的测试条件。 "Z"表示该器件没有的高阻抗状态(甚至没有使能引脚)。

    请参阅注释 H:"所有参数和波形不适用于所有器件。" 但图1似乎是复制粘贴到该数据表中、即使该数据表不适用。 忘记图1、只看图2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陶

    是的,该器件具有如 Clemens 正确建议的推挽式输出(与往常一样:)。