This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:敏感吗?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862276/lsf0204-is-sensitive-to

器件型号:LSF0204
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104

你好、

我的设计中有两个 LSF0204。 它们用于将 UART 和 I2C 电平转换为5V (MCU)至3.3V (传感器/其他 MCU)。

我遇到了一个问题、即它们停止工作。 我订购了2个备件,但现在它们也已死亡。

这些器件焊接到具有大量其他 IC 的 PCB 上、只有 LSF0204能够持续分解。  

我的问题:我是否错过了特定的设计标准?

此致

Niklas Löfgren í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    UART 转换可以使用 LVC2T45 (或 TXB0104)、因为它们是推挽双向信号。  

    https://training.ti.com/tlm-voltage-level-translation-uart-interface?cu=1134826

    I2C 可以使用 LSF、因为它们是开漏双向器件。  

    请参阅 LSF 视频、了解其功能:

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family

    请发送原理图、"停止运行"和"已死亡"是什么意思? 任何范围都有助于 Vcc 和 IO 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、非常感谢您的回复。

    原理图与数据表中的图6完全相同。 两侧的 RPU = 1k Ω、距离装置不到5mm。 从 MCU 到 LSF 的 PCB 轨道约为25mm、从 LSF 到传感器的 PCB 轨道约为1200mm (1.2m)。 第二个 LSF 的单元与传感器之间仅有20mm 的距离(位于同一电路板上)。

    同一数据表中的表2表示可以使用 LSF0204来实现 UART。 是这样吗?

    请参阅随附的"损坏"行为范围。 蓝色表示 MCU (5V)侧、黄色表示传感器(3.3V)侧。 设备无法将信号保持在低电平。
    当设备工作时、它们之间的副本非常完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不得不猜测、我可能会怀疑某些过压或过流会损坏器件。

    但我们不知道这可能来自哪里。 请显示实际原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    如果有人在未来对其进行 google、这是一个小背景。 我的设计中有两个 LSF0204:一个从未工作过、另一个在其死亡前大约一周内工作正常。
    更换新装置后、它正在工作、但大约一周后再次死亡。 因此我们认为 LSF 有问题、而不是。

    实际问题是悬空使能引脚(既未连接到接地端、也未连接到 VreV_A)导致了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您的宝贵反馈。 我相信这会对社会有所帮助。

    是的、由于这个原因、有源 CMOS 输入绝不能悬空。