This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:特定条件下的端口状态

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862318/sn74lvc1t45-q1-port-state-for-specific-condition

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

您能告诉我以下哪些端口/端口状态?

VCCA 或 VCCB 均低于1.65V、另一侧高于1.65V

VCCA=VCCB=GND、DIR=X (无关)

VCCA=GND、VCCB=1.65V~5.5V、DIR=X (无关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单的答案是"VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入为 GND 时、两个端口均处于高阻抗状态。"

    1:两个 I/O 均处于活动状态。 由于一个 VCC 低于1.65、因此无法保证正常运行。

    2.端口处于 Hi-Z 状态

    3.端口位于 Hi-Z

    谢谢!

    卡兰