This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:无法识别 IC 方向

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862211/sn74lvc2g14-not-able-to-identify-ic-orientation

器件型号:SN74LVC2G14

在 SN74LVC2G14双路施密特触发反相器[SOT-363封装]中、由于 IC 上没有标准标记(点标记)、因此很难确定哪一个是 IC 的第一个引脚。 那么、如何确定   哪一个是 SN74LVC2G14的第一个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我们的产品系列中没有 SOT-363封装。 是来自 TI 吗? 顶部的一个槽口标识了某些器件上的引脚1标记。

    请发送设备图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 DigiKey 那里获得了它-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    很抱歉、TI 没有 SOT-363封装、如您在其数据表中所见。  

    我认为该器件不是 TI 的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOT-363 = SC-70 = DCK

    请显示设备图片。