This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:TXS0108和 LSF0204之间的差异

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862015/lsf0204-difference-between-txs0108-and-lsf0204

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

尊敬的团队:

TXS0108和 LSF0204之间的区别是什么?

有一个 I2C 通道无法通过 TXS0108识别、但可以通过 LSF0204找到

 从数据表中可以看出、TXS0108似乎有一个"单次触发"电路、这个电路是不是原因? 该电路的工作原理是什么?

您能帮助我们澄清这一点吗、主要区别是什么?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 具有集成的上拉电阻器、在大多数情况下不需要外部上拉电阻器。

    当单次触发电路检测到上升沿或下降沿的开始时、它会强制在另一侧上拉或下拉输出。 这种情况的问题是、看起来像边沿开始的噪声具有相同的效果、因此、如果您的信号线路具有足够的电感或电容来引入振铃、则一次性会放大该噪声并导致振荡。

    要调试该问题、我们必须看到示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    请参阅有关差异的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/719537?