Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC1G08 大家好、
我的客户正在使用 sn74ahc1g08。 Vcc 为3.3V、但输入逻辑高电平为5V。 根据下面的数据表、我认为应该可以。 但是、我想与您再次确认是否可以使用3.3V Vcc 处理5V 输入。 谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08
大家好、
我的客户正在使用 sn74ahc1g08。 Vcc 为3.3V、但输入逻辑高电平为5V。 根据下面的数据表、我认为应该可以。 但是、我想与您再次确认是否可以使用3.3V Vcc 处理5V 输入。 谢谢。
此致、
韦恩
您好、Wayne、
是的、AHC 系列能够承受5V 输入和3.3V Vcc。
请参阅以下常见问题解答: