This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:有关数据表内容的问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861687/lsf0204d-questions-about-the-contents-of-the-data-sheet

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: LSF0204

我对数据表的内容有疑问。

我不知道通过控制 EN H 和 L.please Tell Me 器件的状态。

第3页(说明(续))。 对以下句子进行了解释。

'当 EN 为高电平时、转换器开关打开、并且 An I/O 分别被连接至 BN I/O、从而实现端口间的双向数据流。 当 EN 为低电平时、转换器开关关闭、并且端口之间存在高阻抗状态。 "

这句话是否与下表(器件比较表)一致?

和、表1 (P11)显示了以下内容。

EN=H⇒AN=BN

EN=L⇒Hi-Z

以下哪项说明是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想你们的解释都是一样的。 该器件具有一个高电平有效使能引脚。 这意味着当使能引脚在输入端具有"高电平"时、它将变为有效状态以进行转换。 当 ENABLE 引脚为低电平时、器件的输出变为高阻态  

    下面是有关 LSF 操作的系列、我建议您查看。 它非常简短、将回答您可能对器件有的任何问题。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134789

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道 LSF0204D  有一个高电平有效使能引脚。

    但是、下表是否显示了相反的情况?

    该表显示了 LSF0204"D"的情况、

    EN=H:Hi-Z  

    EN=L:输入或输出

    我认为这是矛盾的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LSF0204上、EN 输入为高电平有效、即高电平=启用、低电平=禁用。
    在 LSF0204D 上、EN 输入为低电平有效、即低电平=启用、高电平=禁用。

    器件比较表正确。

    两个器件使用相同的数据表、大部分文本是在引入 LSF0204D 之前编写的。 如果某些说明提到 EN 引脚、但没有提到 LSF0204和 LSF0204D 之间的差异、那么您可以假定它只适用于 LSF0204、并且 LSF0204D 使用相反的极性。