This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:Vt-负向输入阈值电压值、单位为6.5安培;图9

Guru**** 2614935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861741/sn74lvc1g14-vt--negative-going-input-threshold-voltage-value-in-6-5-fig9

器件型号:SN74LVC1G14

大家好、团队、

我想确认数据表中的 VT 值。 在6.5中、VT-@Vcc5.5V 的定义约为1.87V 至2.29V。 但是、图9中看起来 Vt-大约为0.5V 至1.0V。

哪一个是正确的值?

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    9.2.3应用曲线

    图9是根据电气特性中给出的值创建的。 线性插值显示了每个给定点之间的值。

    SN74LVC1G14 D001_sces218.gif图9. 内插阈值电压与 VCC 间的关系

    图中所示的4.5/5.5V VT–值与6.5中的 ΔVT μ s 值相同、即它们是意外从错误的行中获取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    正如 Clemens 提到 的、图9是根据 电气特性中给出的值创建的。 我相信6.5中的表中的值是这样的。

    Vt-应 约为1.87V 至2.29V。  

    我将记下图 9在我们对数据表进行下一次更新时已修复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan-San、

    明白。 感谢你的答复。

    BR、

    小岛上的 Kazuki