This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT541:TI P-P 解决方案可替代74AHCT2G125DP

Guru**** 2614935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861615/sn74hct541-ti-p-p-solution-to-replace-74ahct2g125dp

器件型号:SN74HCT541
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G125SN74AHCT1G125

您好、sirs、  

非常 感谢您推荐 TI p-p 解决方案来替代 NXP 74AHCT2G125DP!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 AHC (T)系列中没有此类器件。

    (AUC、AUP 和 LVC 系列提供双通道'125器件、但这些器件具有不同的电压电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    请您推荐最类似的建议吗? 非常感谢!

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、LVC 是唯一不会被5V 电源炸的电压。

    但是、"最相似的"并不能保证它能够工作;尤其是 LVC 没有 TTL 兼容输入电平。

    实际要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否需要 TTL 兼容输入?

    我们提供了 SN74LVC2G125、如果您不需要 TTL 输入、该器件将正常工作。 例如、如果您的输入信号是0至5V 的波形、则 LVC2G 器件将正常工作。

    如果您需要 TTL 兼容型器件、我只能建议您使用 SN74AHCT1G125、这是您正在寻找的器件的单通道版本。

    谢谢!

    卡兰