This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:我们要仔细检查器件是否可在频率低于45MHz 的情况下使用

Guru**** 2614935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861871/sn74lv165a-we-want-to-double-check-the-device-can-be-used-with-frequency-below-45mhz

器件型号:SN74LV165A

大家好、

我们要再次检查器件是否可用于 45MHz 以下的频率、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件可在45MHz 以下使用。 您所指的规格是 fmax 规格。 最小 Fmax 值意味着这是我们保证的最低最大频率。

    谢谢!

    卡兰