This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:推挽/漏极开路中的数据速率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861839/txs0108e-data-rate-in-push-pull-open-drain

器件型号:TXS0108E

大家好、

 在 TXS0108E 数据表中、我看到数据速率- PushPull 最大值为60Mbps、这是否意味着如果输出是推挽方法、则输出数据速率最大值为60Mbps、而如果输出是开漏、则输出数据速率最大值为2Mbps、对吧?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的输出始终为漏极开路(使用内部上拉电阻器)。 推挽和漏极开路之间的区别始终适用于 TXS 的输入、即您的电路如何驱动它们。