This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04-Q1:我们是否有任何具有延迟100ms 功能的逆变器逻辑?

Guru**** 2924650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861599/sn74lvc2gu04-q1-do-we-have-any-inverter-logic-with-delay-100ms-function

器件型号:SN74LVC2GU04-Q1

您好专家、

如主题标题所示、我们是否具有双通道逆变器逻辑?  可能会延迟100毫秒、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单个器件可以执行此操作。

    在施密特触发器或比较器之前使用 RC 电路可能会产生较长的延迟。

    延迟必须有多精确? 您要尝试解决的实际问题是什么?