This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:振铃输出/ Spice 模型

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834661/txs0108e-ringing-outputs-spice-model

器件型号:TXS0108E

您好!

想知道我是否可以获得该部件的 Spice 模型。  我们看到的问题是、器件偶尔开始振铃、并且在系统断电之前不会停止。   我想尝试实现 SPICE 电路。   

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号线路的振铃超过边沿检测阈值(据我所知、VCC 为30%)、从而触发边沿加速器进入相反的方向、则会发生振荡。

    我怀疑信号线路过长和/或寄生电容/电感过大。 您能展示电路板布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种振铃情况、在电路板断电之前不会耗散。

    例如、互锁信号处于满意状态、我们去做了一些事情(打开电源)、所以状态没有变化。 它会振荡、并保持这种状态、直到我们从系统中实际获取功率。

    它不会一直发生;它是偶尔发生的。

    这是进入振荡状态的器件 A 侧(接收侧)。  B 侧是驱动侧或源侧。   B 侧的示波器探针(驱动它的信号)有助于消除振荡速率。

    A 的工作电压为1.8伏、并连接到 FPGA

    B 的运行电压为3.3伏、并连接到板对板连接器。

    这是单向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们能看到您在调试期间获得的示波器波形吗? 如 Clemens 所述、这可能是加载问题。 该板对板连接器可能会增加大量寄生电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否期望振铃是自给? 换言之、振铃会无限期持续、直到我们关闭系统电源。   我们认为我们有一个可能触发 RTA 的射频耦合问题。  这种干扰是否会使边沿速率加速器跳闸、从而导致自馈条件、该条件会持续振铃、直到断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我不排除这种可能性。 振铃/反射肯定会导致自动方向感应器件问题。 我可以获得有关这方面的更多信息吗? 您在调试过程中可能已经获取的原理图和示波器截图应该就足够了。 尤其是当您遇到正常操作和遇到问题时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我目前无法提供示波器截图。  我也无法提供原理图信息。  我们计划在下一个设计版本的推进过程中从这些器件更改为不同的电平转换器。  这些器件有些不可原谅。

    感谢您的反馈!!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、由于外部因素影响方向感应、我们的自动双向转换器可能会非常不灵活。 对于单向信号、我始终建议使用方向控制器件、因为它们更容易受到外部寄生效应的影响。 请参阅以下常见问题解答、了解我们基于行业通信协议的建议:

     https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/740319?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue