This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4007UB:CD4007UB 的 SPICE 模型

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4007UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834806/cd4007ub-spice-model-of-cd4007ub

器件型号:CD4007UB

我需要 CD4007UB 芯片的 Spice 模型文件来了解固有的寄生参数值。  

如果有人有此文件、请提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以为您提供 SPICE 模型、但它不会对固有寄生参数进行建模。  

    您是否有理由寻找固有寄生效应? 这些值通常非常小、并且影响不会太大。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    我需要寄生元件(电容、电阻等)值来进行建模。 我想对 CD4007 UB 芯片的输入-输出行为进行建模。 是否有适用于 TI CD4007UB 的 Spice 文件/模型可用? 我是指官员。   

    我认为 Spice 模型/文件具有寄生元件信息。 这就是我需要它的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijender:

    由于该特定器件的使用寿命较长、我们将不会提供包含这些详细信息的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您能告诉我 CD4007芯片中 PMOS/NMOS 的长度和宽度大小吗? 我认为长度是10um。 PMOS/NMOS 晶体管的宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是 TI 机密信息。 我不能为你回答这个问题。 但是、您可以订购器件并执行实验室测试、因为无论怎样、这些测试都比模型更加精确。

    谢谢!

    卡兰