This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:输出端是否有任何内部上拉电阻器?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829733/sn74lvc8t245-is-there-any-internal-pull-up-resistor-on-the-outputs

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我们希望驱动一个具有4.7K 内部下拉电阻器的器件、并且我们担心 SN74LVC8T245是否可能具有任何内部上拉电阻器、从而产生一个无法通过器件阈值的如此低的分压器  

例如,在数据表中,我们知道 TXS0108EPWR 有一个4K 的内部上拉电阻器,它将我们的电压输出设置为2.7V

此器件是否具有类似的上拉电阻器?  

提前感谢您

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC8T245没有内部上拉电阻。 TXS 器件具有弱输出驱动器、因此它们具有内部上拉电阻、可缩短上升和下降时间。 LVC 器件不是自动双向的、因此它们可以具有强大的输出驱动器。

    如果您不使用5V 的完整电源范围、我还建议使用 SN74AXC8T245。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢您的帮助和建议。

    此致