This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:玻璃滑动双边沿检测器应用

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/831631/lm567c-glass-slide-dual-edge-detector-application

器件型号:LM567C

我们在 玻璃滑动式双边沿检测器应用中使用 TI 器件 LM567C、在过去两周内、制造部门在该电路板上的产量非常低、这会影响 OTD。

应用板通过检测不存在滑动的滑动边缘而失败。  这种错误检测是不可接受的。  故障模式是新的。

到目前为止、调查指向带有最近生产日期代码的 LM567C。 在两个出现故障的电路板上、当 LM567C (带有最近生产日期代码)替换为一个具有较旧生产日期代码(2、3或以上)的电路板时、问题消失、电路板按预期工作。

 我们的 LM567C 应用已使用了大约10年、并且没有任何设计更改。 能不能有人提供一些反馈。

提前感谢您的评论。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我们将在内部对此进行调查、并尽快返回给您。 同时、您能否提供有关可疑器件的更多详细信息?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    您是否有任何故障更新?

    您能否告知发生故障的特定生产日期代码以及以前使用的生产日期代码?

    73、
    Timothy