This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC00-EP:SN74AHC00MPWREP 完整的 TI 认证和可靠性报告

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834102/sn74ahc00-ep-sn74ahc00mpwrep-full-ti-qualification-and-reliability-report

器件型号:SN74AHC00-EP

您好,

我正在寻找有关 SN74AHC00MPWREP 的 TI 完整可靠性报告,因为此电子邮件链接不起作用或可能不存在。

提前感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申请新可靠性报告的流程已更改。

    客户支持中心(CSC)处理这些咨询。

    您可以直接从此链接访问并单击"联系 TI 客户支持中心"

    您还可以通过单击产品文件夹中的"支持和培训"选项卡、然后单击"访问我们的支持页面"进入此页面  

    在此页面中、单击"联系 TI 客户支持中心"

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在您的 sport 门户上创建了一个问题、但仍然没有答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您的案例编号?  我可以跟进。

    何时申请此项服务?  在某些情况下、可能需要一周或更长时间。

    目前正在努力改进这一进程。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有案例编号、我无法跟进 CSC 来确定您的请求状态。

    我要关闭此帖子。  如果您回复、您可以重新打开它。

    此致、

    涉水