This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:频率超过1M Hz 时的波形失真

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204, SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833053/lsf0204-waveform-distortion-when-the-freq-over-1m-hz

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXS0104ESN74AVC4T774SN74AXC4T774

你(们)好,先生

下面是我的 schmatic、拉电阻为1k (R530、R535、R538、R543)、当 SPI 速度超过1MHz 时、波形失真如第二个图所示、

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形表明、上拉电阻器过大(没有足够的电流快速(对寄生电容进行)充电)。 如果使用较小的上拉电阻器、则驱动器件必须能够吸收更多电流。

    当所有线路上都有上拉电阻器时、通常可以将 LSF0204替换为 TXS0104E、该 TXS0104E 具有可改善波形的边缘加速器。

    但对于 SPI、所有四条线路都是单向的、因此最好选择具有有源缓冲器的转换器、例如 SN74AXC4T774/SN74AVC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以观看我们的 LSF Minute 视频。 这些说明了 LSF 器件和上拉电阻器的工作原理。 这将有助于您了解情况。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?cu=1134826

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您可以看到这两个图、当速度为1M 时、哪个波形正常、但在10M 时失真如下所示、请建议您这样做、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Karan 在之前的文章中对此进行了解释。 您似乎需要更小的上拉电阻。 他链接的视频将为您提供有关如何有效计算上拉尺寸以平衡数据速率和功耗的知识。