This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:从"GND"引脚连接到"A"输入引脚的寄生二极管的 VF 变化是什么?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834841/sn74lvc1g17-what-is-vf-variation-of-parasitic-diode-connected-from-gnd-pin-to-a-input-pin

器件型号:SN74LVC1G17

 大家好、

 我的一位客户 已将 SN74LVC1G17用于他们的许多产品。

 连接 到器件"A"引脚的输入信号电压为 -0.4V。 因此、它们始终测试从"GND"引脚连接到所使用的所有 SN74LVC1G17的"A"输入引脚的寄生二极管的 VF。

 VF 平均电压为0.7V~0.6V。 但最近他们发现变频电压变为大约0.46V。  VF 电压  从0.6V~0.7下降到0.46V。

 他们希望 TI 回答以下问题。 您能给我一些意见吗?

 问题1.  他们知道 VF 会随温度和流动电流值的变化而变化。

      他们想知道在前端工厂之间是否更改了 VF?

 问题2. 此外、他们还想知道晶 圆材料(ingot)批次之间的 VF 是否发生变化?

 问题3. 从"GND"引脚连接到"A"输入引脚的寄生二极管的 Vf 变化情况如何?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将向我们的 CQE 询问您的变频版本问题、看看他们是否知道答案。

    但是、我注意到数据表提到输入电压范围为-.5V 至6.5V。 因此、如果需要考虑、在数据表工作温度范围内输入-.4V 电压不应成为问题。 TI 发货的所有器件均遵循数据表标准。

    我猜他们的问题是、当施加负电压时、他们不希望电流从器件的输入端流出。 但是、这在数据表规格之外运行、数据表不能保证 GND 钳位的 Vf 周围有任何规格。 我们的 CQE 将能够保证他们的任何答案、但我将告诉您他们的说法。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Karan、

     非常感谢您的回复。

     客户知道、器件数据表不能保证 VF。

    但他们担心  生产批次的质量 、  发现0.46V VF 电压、因为 该批次的 vf 与其他批次发生了显著变化。   

     非常 感谢您的 CQE 团队评论。

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    问题1.  他们知道 VF 会随温度和流动电流值的变化而变化。

          他们想知道在前端工厂之间是否更改了 VF?

    是-工艺变化(即掺杂水平的变化)以及设计变化(即半导体布局的变化)将改变二极管的正向电压。

    下面是二极管电流的公式:

    资料来源: http://web.mit.edu/6.012/www/SP07-L15.pdf

    您可以在第一个方程式中看到、与 Na 和 Nd 相关、后者分别是 P 型和 N 型材料中的载流子浓度。 这些值的变化将直接影响二极管的扩散电流(IS)、因此也会影响 I-V 曲线。

     问题2. 此外、他们还想知道晶 圆材料(ingot)批次之间的 VF 是否发生变化?

    是-每个批次都有细微的差异。 我们的数据表规格和测试程序中考虑了这些参数。 所有器件均在销售前根据数据表进行测试。 VF 不是数据表中的规格、也未经测试。

     问题3. 从"GND"引脚连接到"A"输入引脚的寄生二极管的 Vf 变化情况如何?

    这不是数据表中的规格、因此我们不会测量它。

    输入钳位二极管正向电压 不是衡量质量或可靠性的标准、尤其是考虑到数据表中甚至没有列出该值。  我建议客户开始使用 TI 保证的值来确定器件质量、例如 VOH 或 VOL

    我们不会表征或测量输入钳位二极管电压、因此我们没有数据来支持客户的请求。 我可以肯定地说,该器件 是在发货前经过测试的,它符合数据表规格--这是一组比单二极管压降检查要严格得多的测试。