This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SPI 通信中从1.8V 到3.3V 电平转换中的电压尖峰问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834449/sn74avc4t245-voltage-spike-problem-in-level-translation-from-1-8v-to-3-3v-in-spi-communication

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、

请帮助我检查 SPI 电压转换中的电压尖峰问题、完整器件型号为 SN74AVC4T245PWR。 尖峰电压的值高达3.58V、但客户系统中接受的最大输出电压为3.6V。 请向我们提供一些提示、说明如何降低尖峰电压值。 更多信息、您可以查看以下原理图和测试波形。

下面是客户的原理图:

两个波形下方分别是输入信号波形(1.8V)和输出信号波形(3.3V)。

  

此致、

戴斯坦利。