This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:SN74LVC2G07输出 CAN#39;t 跟随输入

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833373/sn74lvc2g07-sn74lvc2g07-output-can-t-follow-input

器件型号:SN74LVC2G07

你(们)好

  1. 输出始终为高电平、偶数输入为方波

  2. 当在 PIN2 (GND)和引脚3 (2A)之间的输入端放置一个1Mohm 电阻器或示波器探针时、输出跟随输入、变得正常

               

您是否会评论为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像输入从未被驱动为低电平。

    什么连接到输入? 按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正如 Clemens 所说的、输入看起来不是被驱动为低电平。 一些范围的照片将更清楚地说明这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我一段时间内没有听到您的声音、因此我认为您能够解决这个问题。 我将把这个线程标记为已解决。 如果您仍需要支持、请随时在此主题上发帖、我将乐意为您提供帮助。