This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-EP:与 VCC 兼容的 TTL 输入= 5V

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-EP, SN74LVCC4245A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833481/sn74lvc8t245-ep-ttl-inputs-compatible-with-vcc-5v

器件型号:SN74LVC8T245-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVCC4245A-EP

SN74LVC8T245-EP 接受5V CMOS 输入、VCC = 5V、是否有与 SN74LVC8T245-EP 相同的转换器、但接受 VCC = 5V 的 TLL 输入? 我知道我们可以将 VCC 更改为3.3V、以便该器件接受 TTL 输入。 但是、由于我们正在投入生产、因此最好具有与此相同的尺寸、并且在 VCC = 5V 时接受 TLL 输入、因此我们不必添加跳线即可将 VCC 从5V 更改为3.3V。

Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于封装适用于双电源器件、因此可能不会有任何具有兼容封装的器件。

    我将与目录对应方核实他们是否了解任何内容、并返回给您。  请先提供一些其他详细信息。

    什么封装?  EP 是否为要求?

    什么是 VCCA 和 VCCB?   我假设您的 VCC=5V 实际用于一侧 VCCA=5V?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    器    件型号为 SN74LVC8T245MPWREP、我们的设计中有两个此芯片、一个是 VCCB = 5V、VCCA = 3.3V、TTL 输入来自 B 端口、另一个是 VCCB = 5V、VCCA = 1.8V、TTL 输入来自 B 端口。

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有器件可以解决您的问题。

    有一个 SN74LVCC4245A-EP 已接近。

    但是、它的 VCCB 限制在2.7至5.5之间、而 VCCA 限制在5V 节点(4.5至5.5)。

    我没有找到任何其他兼容封装选项。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我认为 SN74LVCC4245A-EP 不适用于我们的应用、但感谢您确认没有器件可以解决我们的问题。

    Kang