This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PAL16L8A-2M:PAL16L8A-2M 编程器

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A-2M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832923/compiler-pal16l8a-2m-pal16l8a-2m-programmer

器件型号:PAL16L8A-2M

工具/软件:TI C/C++编译器

请提供一些有关部件编程过程的信息。 (程序员规格是什么)

如果您向我发送任何文档来解释您的编程人员和编程过程、我将不胜感激。

此外、您能否告诉我您的部件编程可接受的格式是什么?它与 Motorola 翻译格式055-0082-ASCII 十六进制 Motorola Exorciser 格式有何可比性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saideh、

    我不确定是否能够找到该器件的编程规格。  我将进行搜索。  但是、强烈建议使用稳健的编程器、例如 DATAIO 或 BPMicro。  这些编程器已经实现了这些算法、并且随着时间的推移进行了测试和验证。

    一些较新的编程人员表示他们能够对这些器件进行编程。  但是、并非所有这些都能获得与 DataIO 或 BPMicro 一样好的结果。

    我知道的主编程文件是 JEDEC 保险丝文件(.JED)。  此熔丝文件由用于创建逻辑函数的工具创建/编译。  我不知道有任何编程文件转换器。   例如、从一个目标器件获取一个保险丝文件、并为不同的器件创建一个保险丝文件。

    该工具还将了解有关特定器件的信息、并确保熔断所有必要的保险丝。  可能没有与竞争器件进行1对1映射。

    如果您有生成 fuse 文件的源文件、则可以启动该工具并运行该工具、并为新目标进行编译。

    遗憾的是、在这些极旧的器件上还没有什么深厚的专业知识。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saideh、

    我找到了非常旧的(1988)编程规范。

    我将通过电子邮件将其发送给您。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    非常感谢您发送编程指令。 我也对您的器件有另一个问题。 您能否提供有关器件生命周期的一些信息? 您的器件看起来非常旧、可能比我们想象的要早一些。

    请提供一些有关 PAL16L8A-2M 的生命周期的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重复的帖子。

    请参阅

    此致。

    涉水