This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8A-2M:PAL16L8A-2M 生命周期信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A-2M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835076/pal16l8a-2m-pal16l8a-2m-life-cycle-information

器件型号:PAL16L8A-2M

您好!

请提供 一些有关 PAL16L8A-2M 的生命周期的信息。 看起来这个部件很旧。 我们希望确保它不会很快过时。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saideh、

    TI 不会因为产品老旧而淘汰产品。   我们的产品已使用50多年。

    TI.com 显示该器件处于"活动"状态。   如果我们计划淘汰该产品、则会将其标记为"NRND"、表示"不推荐用于新设计"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saideh、

    Kirby 的回答正确。

    但是、这是一项非常陈旧的技术、提供的工具非常有限且不受支持、可用于修改设计。

    如果不需要更改设计、那么这仍然是一个可行的解决方案。  我们的 Impact X 器件在芯片组上运行。  但是、该器件使用标准冲击流量、并且仍在制造中、并且处于活动状态。

    此致、

    涉水