This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC00A:确定如何正确设置逻辑

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832482/sn54lvc00a-figuring-out-how-to-set-the-logic-properly

器件型号:SN54LVC00A

我尝试将此芯片用作低压逻辑逆变器。 我遇到的问题是、无论我的逻辑是1还是0、输出都不会进行任何更改。 Vcc 为3.3V。逻辑高电平为3.3V。 我尝试将所有未使用的输入接地、并尝试将所有未使用的输入设置为 Vcc。 运行仍然没有差异。 我想知道、如果我没有正确设置芯片、或者芯片根本不起作用、我需要添加更多的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    数据表中有一个真值表。  

    如果您要将逻辑高电平应用于单个 NAND 的两个输入、那么您应该会看到逻辑低电平。

    如果您施加任一输入为低电平、则输出应驱动为高电平。

    如果器件未按预期工作、并且您已确认输入、输出和电源、则器件似乎已损坏。

    这是否在具有其他组件的电路板上?  电路的其他部分可能会影响器件。  

    如果电路有更多内容、则可以发布示波器截图和/或原理图来帮助诊断。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到、我将假定您已解决了您的问题。

    如果情况并非如此、请回复、您需要进一步的帮助。

    如果您的问题已解决、请单击"此已解决的我的问题"。


    此致、
    涉水