This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:电平转换器

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833475/cd40109b-level-shifter

器件型号:CD40109B

您好!

有人能否为我提供电路图、使 CD40109B (或等效芯片)电平转换器将3.3V 数据信号转换为大约20伏(15-20伏升压正常)?  我需要提升数据信号、以将其驱动在非常长的数据传输线路下。  我已经阅读了有关此芯片的技术数据表、但它对示例没有很大帮助。  我的数据传输速度为115200bps。 感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是器件的外观。 您可以将3.3V 电源连接到 Vcc、将20V 电源连接到 Vdd、将 GND 连接到 VSS、将所有使能引脚连接到 Vcc、除非您希望在任何位置禁用任何信号。 A、B、C、D 分别为输入、E、F、G、H 分别为输出。

    如果您仍有疑问、请告诉我。 请记住在电源引脚上添加去耦电容器。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、感谢您的快速回答。  去耦电容器是否可以使用100nF 的电容?   

    此原理图是否正确? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您需要将所有未使用的输入(B、C、D、ENB、ENC、 端)连接到 GND 或 Vcc。 我建议使用 GND、以便您禁用通道。

    100nF 是去耦电容器的正确值。 但是、如图所示、您需要其中两个。 否则、您将电源绑在一起、这是非常危险的。 将这些电容器尽可能靠近电路板上的器件放置。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我订购并连接了 CD40109BE 芯片、与所附接线原理图完全相同。 我向输入 A (3)施加3.3V 数字信号、向 VCC (1)施加3.3V 电源、向 VDD (16)施加18V 电源、输出信号看起来完全相同、只是峰间电压只有大约1.3伏。 在实际试验电路板的图片中、左侧电源板为3.3V、右侧电源板为18V。 连接到引脚3的橙色导线是3.3V 数字信号输入。 旁边的棕色线连接到示波器的通道1。 引脚4上的红线是输出信号、并连接到示波器的通道2。 我已将3.3V 和18V 电源的接地端以及信号发生器的接地端连接在一起。

    这可能是代表我的错误、您很容易找到真正简单的东西。  想知道您是否可以查看并查看是否存在明显的问题? 再次感谢您的帮助!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查所有连接引脚的电压。 这看起来 VDD 有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、事实证明这是我的示波器设置的问题。 一切都按预期工作。 再次感谢!