This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:阈值电压是否由 VCCI 确定?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834753/sn74lvc16t245-does-the-threshold-voltage-determined-by-the-vcci

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、

根据数据表的第7页、阈值电压由 VCCI 值确定。
当 VCCI = 1.65V 至1.95V、4.5V 至5.5V 时、它看起来会随 VCCI 的变化而变化。
当 VCCI = 2.3V 至2.7V、3.0V 至3.6V 时、看起来是固定的。
VCCI = 2.3V 至2.7V、3.0V 至3.6V 时的阈值电压是否在不改变 VCCI 的情况下实际固定?原因是什么?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的阈值是在整个范围内保证的值。 实际阈值将在范围的较高端更高。

    2.5V±0.2V 和3.3V±0.3V 是电源的常见容差;阈值的指定方式使电路设计更简单(无需根据最坏情况 VCC 计算阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ladisch、

    很抱歉、因为我没有清楚地表达。
    根据数据表的第7页、
    当 VCCI = 1.65V 至1.95V、4.5V 至5.5V 时、VIH=VCCI×0.65 VIH=VCCI×0.7。 它似乎随 VCCI 的变化而变化。
    当 VCCI = 2.3V 至2.7V、3.0V 至3.6V 时、VIH=1.7 VIH=2V。 它似乎是一个固定值。
    它是否正确、原因是什么?
    我还有一个关于 VIL 的问题。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际阈值保证介于 VIL 和 VIH 之间。 通常、它接近 VCC/2、但温度、制造变化和噪声会改变它。

    数据表中的 VIL/VIH 值固定在2.5V 和3.3V 附近、但这不是芯片实际行为的方式。 实际阈值始终随 VCC 变化。 (对于1.95V 至4.5V 之间的 VCC 值、数据表未说明它如何随 VCC 变化。)