This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:一个是漏极开路输出、一个是推挽输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, SN74LVC1T45, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834958/lsf0101-one-output-which-is-open-drain-and-one-output-which-is-push-pull

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45LSF0102TXS0102

团队、

我们需要寻找一个缓冲器/电平转换器、它具有一个开漏输出和一个推挽输出、符合 MDIO/MDC 电气要求、您能建议 LSF0101是否可以使用吗?   

或其他任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我不确定 MDIO/MDC 的电气要求、因此请澄清。

    LSF0101是电平转换器、而不是缓冲器、因此如果您需要任何输出驱动强度、我不建议使用该器件。

    我需要知道您希望达到的电压水平。 我还需要知道输出驱动强度的 IOH、IOL 要求是什么。

    我们没有同时具有漏极开路和推挽输出的器件。 我想知道用例吗? 也许我可以建议另一种解决方案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    en.wikipedia.org/wiki/Management_Data_Input/Output#Electrical_specification 表示时钟是单向的、数据是双向的。

    可以将 SN74LVC1T45和 LSF0101组合在一起。

    使用 LSF0102时钟线上需要一个非常强的上拉电阻器、这会浪费功率。

    如果您希望两个信号都使用单个器件、我建议使用 TXS0102、它允许开漏双向通信、其边缘加速器应能够正确驱动时钟。 其内部上拉电阻器应足以支持单个 PHY。