This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 Q/、6或8通道的 D 触发器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74-Q1, SN54ALS576B, SN74HC4060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834669/d-flip-flop-with-q-6-or-8-channel

主题中讨论的其他器件:SN74HCS74-Q1SN54ALS576BSN74HC4060-Q1

大家好、

我正在寻找一个包含 Q/的6通道和/或8通道 D 触发器。 我们的产品系列中是否有类似这样的器件? 此外、是否有任何一个已通过自动认证?

供参考、参数搜索不允许您通过触发器是否具有 Q/输出来对其进行筛选。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 Q 的 D 触发器(互补输出或反相输出)为74x74、74x175、74x576和74x577。

    只有74x74器件通过自动认证、并且它们最多有两个通道(例如 SN74HCS74-Q1)。 军用级54x175器件具有四个通道。
    SN54ALS576B 具有八个通道。 (您还需要同相输出吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解! 我需要一个具有 Q 和 Q/的通道、因此 SN74HCS74-Q1看起来是自动认证的最高通道数。 您是否知道是否有六通道或八通道版本(非自动)具有 Q 和 Q/?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在少数应用中需要互补输出、因此没有任何高通道数器件为此分配引脚。

    您需要它们的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将它们用作分频器。 我必须用两个小时的计时器、并将其设置为1周的计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来像是 SN74HC4060-Q1的工作。