This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:如果 VCCA 或 VCCB 上的电源中断、I2C 将会发生什么情况

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834933/txs0102-what-will-happen-with-i2c-if-loosing-power-on-vcca-or-vccb

器件型号:TXS0102

您好!  

 

如果 VCCB 关闭(不存在)、VCCA 侧会发生什么情况? 我假设 I2C 总线仍适用于 VCCA 侧的 I2C 器件、不会被占用。

 

如果 VCCA 关闭(不存在)、VCCB 侧会发生什么情况? 我假设 I2C 总线仍适用于 VCCB 侧的 I2C 器件、不会被占用。

参考数据表中的第一张图片

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    当您说 VCCA 或 VCCB 处于"关闭"状态时、我假设为0V。

    当该器件上的任一电源为0V 时、器件的输入进入高阻抗状态。 这意味着器件不会在 I2C 线路上驱动高电平或低电平。 但是、即使在数据表中的 Ioff 规格定义的高阻抗下、也有一些微小的泄漏电流流入器件。

    谢谢!

    卡兰