This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:SN74ACT244输出电压问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834861/sn74act244-sn74act244-output-voltage-issue

器件型号:SN74ACT244

您好、专家、

客户发现 SN74ACT244将在电路接通时输出不确定的电压、这是意外的。 是否有任何方法可以解决此问题? 我们是否有包含控制块电路的更新器件来避免此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何低于4.5V 的电源电压均超出建议的工作条件。

    第8.1节规定:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE通过一个上拉电阻器…Ω 连接至 VCC