This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245-Q1:有关最大数据速率的问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245-Q1, SN74AVC8T245-Q1, SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834127/sn74avc16t245-q1-question-about-maximum-data-rates

器件型号:SN74AVC16T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC8T245-Q1SN74AXC8T245-Q1

大家好、TI 工程师

 在 SN74AVC16T245-Q1数据表中、它描述了最大数据速率、如下所示:

"200Mbps (转换至2.5V 或1.8V)"是什么意思? 当从3.3V 转换到1.8V 时,最大数据速率是200Mbps? 当转换为1.8V 至3.3V 时,最大数据速率为380M bps?

我的用例是在1.8V RGMII 接口和3.3V RGMII 接口之间转换, SN74AVC16T245-Q1是否适合我的用例?

谢谢你。

此致。

张加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    这意味着您可以将任何电压转换为2.5V 或1.8V 的输出电压、最大数据速率可达到200Mbps。 200Mbps 相当于100MHz。

    我对 RGMII 接口了解不多。 我想您的担忧是这是否支持您所需的速度。 因此、如果您所需的频率非常接近380Mbps、则此器件可能不适合您。 但是、再说一次、您需要让我了解有关这方面的更多信息。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karan

    RGMII 接口数据速率为250Mbps (125MHz),我的要求如下:

    1.在每个方向(从 A 到 B 和从 B 到 A),最大数据速率必须高达250m bps

    2.双向电压电平在1.8V 至3.3V 之间转换。

    3.汽车等级

      我认为 SN74AVC16T245-Q1不 适合我、 sn74avc8t245-Q1如何?

    谢谢。

    此致。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC8T245-Q1数据表要求1.8V 时为320Mbps

    但我建议使用 SN74AXC8T245-Q1、该器件速度更快、并针对该电压进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

     在 SN74AXC8T245-Q1数据表中,它 只是声称从1.8V 转换为3.3V 时的最大数据速率为380Mbps,但从3.3V 转换为1.8V 时的最大数据速率是多少,它是否仍然是380Mbps?

    谢谢你。

    此致。

    张加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.11节显示、3.3V 至1.8V 的传播延迟小于1.8V 至3.3V 的传播延迟