This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:Vref_A 打开

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834496/lsf0108-q1-vref_a-is-open

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

大家好、

如果低侧 A 电源端子断开、内部基准 MOS 栅是否固定在高侧 B 电压上?

一般连接如下。

我认为 Vref_A 断开时、Vccb 电压出现在 Vref_A 引脚上。

在这种情况下、开关栅极电压为 Vccb、SW 始终开启、A1和 B1短路。

如果 EN 引脚上有一个内部下拉电阻器、则可以防止这种情况发生。

EN 引脚上是否有内部下拉电阻器?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 上没有下拉电阻;这将与外部上拉电阻器发生冲突。

    仅当 A1或 B1低于栅极电压时、开关才会断开。 这实际上会发生吗?

    LSF 不适用于局部断电应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、您好!

    正确的方法是、如果 Vref_A 保持开路、EN 引脚将处于3.3V (在上图中)。  这将允许信号从 A1传递到 B1或从 B1传递到 A1、但电压将被钳位到~2.5V (3.3V - 0.8V)。

    Clemens 正确-没有内部下拉电阻器。 您可以设置外部电路、以便在 VrefA 电源断开时禁用 LSF 器件:

    * LSF 系列使用使能引脚的屏幕截图 视频。

    如果 VCCA 引脚断开、可使用 SN74LVC1G07等开漏缓冲器将 EN 引脚强制为0V。 基本上、1G07的输入将直接来自 Vref_A 引脚、并且必须在 Vref_A 上添加一个下拉电阻器(2.2k Ω 应该运行良好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    我很理解。

    我将考虑对策。

    此致、

    Tomaki Yoshida