This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:txb0108短暂争用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834633/txb0108-txb0108-brief-contention

器件型号:TXB0108

我有一个与我们在初始构建中使用的 TXB0108 8位双向电平转换器相关的查询。 我们使用稳压器的输出(2.9V)来驱动工作电压为1.8V 的 DSP 芯片的其中一个 I/O、并且我们已使用 txb01018进行转换。

问题是我们使用的当前 GPIO 默认设置为输出、我们在 DSP 固件中将其编程为输入。 因此、在启动时、GPIO 作为输出出现并驱动为低电平、直到 DSP 固件启动并将其更改为输入。 此持续时间以几百毫秒为单位。 在此期间,B5 (电平转换器的较高 VCC 侧)由一个稳压器(2.9V)通过一个串联电阻器驱动,而 A5 (较低 VCC 侧)由 DSP 驱动为低电平直到这个 GPIO 被设定为输入。  在此期间、电平转换器的两个引脚以相反的极性驱动。 我们想了解这种短暂的争用是否会导致电平转换器发生故障/损坏? 现在我们看到、在启动时、B5上有2.4V 的电压短暂变化、一旦 I/O 被设定为输入、电压恢复为3.3V。 由于电平转换器和稳压器之间的1K 串联电阻以及电平转换器内部的内部4k 电阻器(附图如下)、2.4V 电压会下降。 功能方面、我们已经验证了它、一旦 GPIO 被编程、它就会按预期工作。 我们担心的是、短暂的争用会损坏电平转换器或使其失效。

现在、我们希望继续使用相同的电路板、而稍后通过适当的更改重新进入电路板、因为这对时间至关重要。 我们希望在更改电路板设计之前继续使用相同的电路板并进行 BOM 更改。

根据我们在短时间内的计算、0.36mA 将流经 VCCB 侧的4K 欧姆、Vcca 侧的0.45mA 从逆变器流至4K。 我们认为应该可以、但希望获得您的验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速的答案是、TXB 不会因如此大的电流而损坏或发生故障。
    该大电流不会损坏内部缓冲器。

    我唯一的问题是您的 DSP 灌电流。 如果 TXB 的 Vcca 为1.8V、并且稳压器正在加电或具有正边沿、则会触发1.8V 侧的单次触发、并且将有大约36mA 的关断电流驱动到 DSP。 我不确定这种情况是否在加电的100ms 内发生。

    此外、A 侧的电流大约为.45mA、因此如果 DSP 能够在正常运行时吸收这么大的电流、这也是正常的。

    从稳压器中、我相信您将获得0.5mA 的电流。 (2.9V-2.4V)/1k 欧姆。

    数据表仅保证20uA 的电流、但器件将能够处理这么大的电流。

    谢谢!

    卡兰