This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:3V3至1v8、上拉电阻为300k

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834155/lsf0108-3v3-to-1v8-and-pull-up-resistor-is-300k

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G17

尊敬的 E2E:

我们的客户使用 LSF0108将复位信号从3V3转换为1v8。

客户需要在3V3侧使用300k 上拉电阻器是有原因的。

输入侧为3V3。

我们没有在3V3侧连接任何东西、而只是将一个300k 上拉电阻器连接到3V3。

理想情况下、我们应该在输入引脚上看到3V3、但我们只看到大约2V 的电压。

我可以知道原因吗?

如果客户仍然需要使用300k 上拉电阻、如何修改电路以解决此问题?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 吸收4.3 μ A 的电流。 B1还有什么连接? 如何驱动信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisch、

    它们现在处于浮动状态。

    在最终系统中、驱动类型是推挽。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请在我们的 LSF 转换器件上查看以下视频系列。  https://training.ti.com/down-translation-lsf-family?cu=1134826

    我强烈建议在使能引脚上添加一个偏置电容器。 这可能会导致一些问题。

    是否确实需要上拉电阻器? 我在上面添加的视频将帮助回答该问题。

    您是否总是下行转换? 转换是否始终是单向的?

    您可能能够使用另一个不那么复杂的器件进行设计。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    是的、需要使用上拉电阻300k、并且转换始终是从3V3到1v8的单向转换。

    3V3驱动器的类型是漏极开路。

    在这种情况下、您可以推荐合适的器件吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向降压转换、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUP1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的投入 Clemens!

    卡兰