This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8AM:PAL16L8AMFKB 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834188/pal16l8am-pal16l8amfkb-question

器件型号:PAL16L8AM
主题中讨论的其他器件:PAL16L8A

您好!

对于我们来自意大利的客户(Temis S.R.L.)、我们希望添加对 PAL16L8AMFKB 器件的支持。 因此、我们恳请您向我们发送适当的编程规范。

我们已经为通用器件编程器获得了德州仪器 PAL16L8A 的支持。 我们获得了 TI 算法规范 TIBPAL16XX 和 PAL16XXA、修订版 D、10/1990。

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frantisek、

    我认为、除了适配器板之外、PAL16L8A 也适用于 PAL16L8AMFKB。

    我将进行双重检查以确认这一点、并应能很快回复。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frantisek、

    PAL16L8A 可用于对 PAL16L8AMFKB 进行编程。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水