This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:在电平位移应用中应用 SN74LVC1G07

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834317/sn74lvc1g07-apply-sn74lvc1g07-in-level-shift-application

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

尊敬的 E2E:

我们是否可以使用 SN74LVC1G07在从3V3到1v8的应用中进行降压转换?

输入源为3V3作为开漏类型的驱动器、通过300k 上拉至3V3、输出为1v8。

我想我们需要使用1v8作为 SN74LVC1G07的偏置电源电压、但我不确定输入电压是否高于偏置电源引脚。 有任何疑虑?

此外、输入引脚的泄漏电流是多少?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于降压转换、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G07/17/34/125或其他系列、如 AUP/AUC。

    泄漏电流在数据表中指定为 II。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    抱歉、我不知道 过压耐受输入意味着什么。

    请为我解释一下。

    只需再次确认即可。

    客户使用具有漏极开路驱动器类型的300k 至3V3上拉电阻作为输入源、并希望向下转换至1v8。

    因此、偏置电源引脚应连接到1v8。 对吧?

    如果是、可以接受输入3V3吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您应该使用电源电压为1.8V 的 SN74LVC1G34、这将满足您对上拉电阻的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "可过压输入"意味着输入电压可能高于 VCC。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    如果是 、我是否可以了解 SN74LVC1G07为何不适用?

    您能指导我如何做出判断吗?

    客户会询问我详细原因。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我想说的是,不需要上拉,我很抱歉。 这将节省它们的布板空间、并在输出端为它们提供更快的转换速率。