This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:输入和输出占空比

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834442/sn74lvc16t245-duty-ratio-of-input-and-output

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

数据表中的“7.3建议运行条件”表
VCCI = 3V 至3.6V 时、VIH = 2V、VIL = 0.8V。
在这种情况下、我认为责任将发生变化。
例如、当 VCCI = 3V 且高电平= 3V 且低电平= 0V 占空比= 50%时、
输出将为51%至52%。
占空比是否在输入和输出之间真正变化?
误差是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    如果输入为50%、则输出占空比应接近50%。 可能存在轻微误差、但这不是规格要求。