This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:结值

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834213/sn74lvc2g17-junction-values

器件型号:SN74LVC2G17

您好!

我正在寻找最大值 2 个器件型号的结温:SN74LVC2G17MDCKREP 和74LVC1G126DCKRG4。 我假设它们与我在 SN74LVC1G14DCKRG4中找到的相同、但需要进行确认。 该值最大为150°C 结温。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlin、

    这些器件的最高结温也为150°C