This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16245:驱动25英尺电缆

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16245, SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834195/sn74avc16245-driving-a-25-ft-cable

器件型号:SN74AVC16245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A

您好!

 SN74AVC16245能否驱动25英尺电缆? 如果可以、您能否告知设计注意事项?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    这是可能的。 我建议您使用 SN74LVC16245A、因为它具有更高的驱动强度。 需要考虑的是电缆增加的负载电容。